TOPIC-ID |
Definiert die interne, von MCT verwendete Kennung. |
Anzeigename |
Aktuell nicht in Verwendung. |
Topic-Typ |
Definiert den Topic-Typ. Wählen Sie den Topic-Typ Subscribe (Abonnieren). Der MQTT-Client abonniert (Subscribe) ein Topic, das ein anderer Client veröffentlicht (Publish), und verknüpft es mit Metasys Objekten. Dadurch wird deren Aktueller Wert aktualisiert. |
Pfad |
Definiert den ersten Teil der Pfaddefinition, die im Broker angezeigt wird. Siehe Pfaddefinition. |
Payload-Typ |
Definiert den Payload-Typ. Klicken Sie zum Auswählen einer benutzerdefinierten Payload auf die Ellipse. |
Einzeldatenpunkt-Payload |
Wählen Sie diese Option, um den Platzhalter $(Identifier) zum Topic-Pfad hinzuzufügen. Da der Bezeichner eindeutig ist, wird für alle zugewiesenen Metasys Objekte ein datenpunktspezifisches Topic erzeugt und gesendet. Mehrere Nachrichten werden versendet, mit je einem Attributsatz pro Veröffentlichung (Publish). |
Aktiv |
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein ungenutztes Topic vorübergehend deaktiviert werden soll. |