Eigenschaften eines Topics vom Typ Publish (Veröffentlichen) - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Tabelle 1. Eigenschaften eines Topics vom Typ Publish (Veröffentlichen)
Eigenschaften Beschreibung
TOPIC-ID Definiert die interne, in MCT verwendete Kennung.
Anzeigename Aktuell nicht in Verwendung.
Topic-Typ Definiert den Topic-Typ. Wählen Sie den Topic-Typ Publish (Veröffentlichen).
Pfad Definiert den ersten Teil der Pfaddefinition, die im Broker angezeigt wird. Siehe Pfaddefinition.
Payload-Typ Wählen Sie einen benutzerdefinierten oder vordefinierten Payload-Typ. Klicken Sie zum Auswählen eines benutzerdefinierten Typs auf die Ellipse. Bei der Auswahl eines standardmäßigen vordefinierten Payload-Typs haben Sie in der entsprechenden Liste folgende Optionen:
  • Minimum
  • Kompakt
  • Erweitert
Einzeldatenpunkt-Payload Wählen Sie diese Option, um den Platzhalter $(Identifier) zum Topic-Pfad hinzuzufügen. Da der Bezeichner eindeutig ist, wird für alle zugewiesenen Metasys Objekte ein datenpunktspezifisches Topic erzeugt und gesendet. Mehrere Nachrichten werden versendet, mit je einem Attributsatz pro Veröffentlichung (Publish).
QoS Definiert den Parameter Servicequalität (Quality of Service).
Behalten Wählen Sie diese Option, wenn der Broker diese Nachricht behalten und im Falle eines Topic-Abonnements (Subscribe) die neueste Payload an den Client senden soll.
Publish-Intervall Definiert den Zeitraum für die Veröffentlichung (Publish) in Sekunden.
Aktiv Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein ungenutztes Topic vorübergehend deaktiviert werden soll.