Tabelleneditor - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Brand
Metasys
Product name
Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Language
Deutsch

Menüauswahl: Ansicht > Tabelleneditor

Mit dem Tabelleneditor können Sie die Werte in einer einzelnen Spalte der Rastertabelle schnell ändern. Tabelle 1 beschreibt die Felder des Tabelleneditors.
Tabelle 1. Tabelleneditor – Einstellungen
Feld Beschreibung
Spaltenauswahl Zum Auswählen der Spalte, die die zu ändernden Werte enthält
Aktion Zum Auswählen der Art von Aktion, die zum Ändern der Werte einer Spalte verwendet werden soll
Aktionsbereich Zum Auswählen aller Zellen, um alle Werte in einer Spalte zu ändern. Um die Werte einer ausgewählten Anzahl von Zellen in einer Spalte zu ändern, markieren Sie die Zellen in der Rastertabelle, öffnen Sie dann das Fenster Tabelleneditor und wählen Sie die Option Ausgewählte Zellen.
Suchen Eingabe des Werts, der gesucht wird
Ersetzen Eingabe des Werts zum Ersetzen
Hinzufügen Eingabe des Werts, der zum vorhandenen Wert hinzugefügt werden soll
Tabelle 2 beschreibt die im Tabelleneditor verfügbaren Aktionen.
Tabelle 2. Tabelleneditor – Aktionen
Aktion Beschreibung
Suchen und ersetzen Sucht einen vorhandenen Wert und ersetzt ihn durch einen neuen Wert
Alle ersetzen Ersetzt alle Werte in den ausgewählten Zellen
Standardwert Ersetzt einen vorhandenen Wert durch einen Standardwert. Zellen mit Standardwerten werden in der Rastertabelle grün hinterlegt.
Suchen und davor einfügen Sucht einen vorhandenen Wert und fügt Text vor dem Wert ein
Davor einfügen Fügt Text vor allen Werten in den ausgewählten Zellen ein
Suchen und dahinter einfügen Sucht einen vorhandenen Wert und fügt Text nach dem Wert ein
Dahinter einfügen Fügt Text nach allen Werten in den ausgewählten Zellen ein
Erster Buchstabe in Worten als Großbuchstabe Ändert das erste Zeichen aller Wörter in den ausgewählten Zellen in Großbuchstaben
Erster Buchstabe in Zeichenkette als Großbuchstabe Ändert das erste Zeichen des ersten Worts in den ausgewählten Zellen in Großbuchstaben
Alles Großbuchstaben Ändert alle Zeichen in den ausgewählten Zellen in Großbuchstaben
Alles Kleinbuchstaben Ändert alle Zeichen in den ausgewählten Zellen in Kleinbuchstaben
Serie ausfüllen Sucht einen vorhandenen Wert, ersetzt ihn durch einen neuen Wert und erzeugt eine Ziffernserie auf Basis der vorgegebenen Regeln. Der Platzhalter für die Nummer ist das Rautezeichen #.
Offset hinzufügen Erhöht oder verringert die Werte um den angegebenen Offset
Suchen und ersetzen (Regulärer Ausdruck) Sucht einen vorhandenen Wert und ersetzt ihn durch einen neuen Wert, durch Anwendung regulärer Ausdrücke