Installieren und Lizenzieren des MCT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Für das MCT muss mit dem Software Manager eine Lizenz aktiviert werden. Weitere Informationen zur Softwarelizenzierung finden Sie in Software Manager Help (LIT-12012389). Gehen Sie zum Installieren und Lizenzieren von MCT wie folgt vor:

Prozedur

  1. Laden Sie die MCT-Installationsdatei aus dem Lizenzportal von Johnson Controls.
  2. Führen Sie die Datei MCT.exe aus.
  3. Klicken Sie im Fenster MCT Setup auf Installieren.
  4. Sobald der Setup-Fortschrittsbalken sein Ende erreicht hat, klicken Sie auf Schließen.
  5. Zum Lizenzieren der MCT-Software öffnen Sie den Software Manager im Menü Start.
  6. Klicken Sie auf Lizenz hinzufügen .
  7. Wählen Sie die gewünschte Aktivierungsmethode:
    • Für die Online-Aktivierung klicken Sie auf Online mit einem Produktschlüssel .
    • Für die Offline-Aktivierung klicken Sie auf Offline mit einer Lizenz-Aktivierungsdatei .