Hinzufügen untergeordneter Objekte - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um einem Objekt ein untergeordnetes Objekt hinzuzufügen:

Prozedur

  1. Wählen Sie im Navigationsbaum Alle Objekte das Objekt aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewählte Objekt und dann auf Untergeordnetes Objekt hinzufügen.
  3. Wählen Sie aus der Liste Objekttyp die Art des untergeordneten Objekts aus.
    Anmerkung: Die Liste Objekttyp enthält untergeordnete Objekte, die mit dem gewählten übergeordneten Objekt kompatibel sind.
  4. Geben Sie eine eindeutige Objekt-ID in das Feld Eindeutige ID ein.
  5. Optional: Geben Sie einen neuen Namen in das Feld Name ein.
  6. Klicken Sie auf OK.