Navigationsbaum Alle Objekte - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Wenn Sie ein Objekt im MCT öffnen, werden die Objekte im Navigationsbaum Alle Objekte angezeigt. Im MCT bezeichnet der Ausdruck Objekt beliebige Objekte oder eine Auswahl im Navigationsbaum Alle Objekte. Zu den Elementen im Navigationsbaum Alle Objekte gehören die Liegenschaft, Geräte, Regelprogramme, Grafiken, Objekte, Integrationen, Zeitprogramme, Dateien, Trendstudien, Datenpunkte, benutzerdefinierte Navigationsbäume und andere Systemdaten. Im Navigationsbaum Alle Objekte lassen sich Objekte je nach Systemhierarchie einbetten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Objekte, um deren Pop-up-Menüs mit Befehls- und Anzeigeoptionen zu sehen. Jedes Objekt im Navigationsbaum wird von einem Symbol repräsentiert.