Der Hauptbildschirm der MCT-Benutzeroberfläche besteht aus vier Bereichen (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1. MCT-Benutzeroberfläche
| Legende | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Menü | Zeigt die Menüleiste an |
| 2 | Navigationsbaum Alle Objekte | Zeigt die Objekte, untergeordnete Objekte und Funktionserweiterungen an |
| 3 | Filter | Zeigt den aktuellen Filter an, der auf ein ausgewähltes Objekt angewendet wird |
| 4 | Raster | Zeigt die Attribute des gewählten Objekts an |