Inhalte und Einstellungen anzeigen - Metasys - LIT-12014001 - M4-DLK0350-0 - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

M4-DLK0350 – Produktdokumentation

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-12014001
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active

Das DLK0350-Display ermöglicht den Zugriff auf alle BACnet-Anwendungspunkte und ihre zugehörigen Alarme und Trends, ohne die Display-Konfiguration für die Regleranwendung zu konfigurieren. Informationen zur Organisation der Datenpunkte finden Sie in Local Controller Display User Guide (LIT-12013761 ).

Das Display kann auch angepasst werden, indem das Display-Objekt in der Anwendung des Reglers konfiguriert wird mit dem Controller Configuration Tool (CCT). Mit CCT können Sie:

  • Legen Sie fest, welche Anwendungspunkte im Display angezeigt werden
  • Definieren Sie die Reihenfolge und Gruppierung der Anwendungspunkte
  • Legen Sie fest, welche Datenpunkte nur schreibgeschützt sind und über das Display keinen Befehl erhalten
  • Stellen Sie die Autorisierung für das Display ein
  • Einstellen der Anzeigeeinstellungen, z. B. Timeout-Einstellungen

Weitere Informationen zum Anpassen das Display, siehe CCT Help (LIT-12011147 ).