Merkmale und Vorteile - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Lokales Regler-Display M4-DLK0350 – Katalogseite

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901160
Version
13.0
Revision date
2024-04-04
Product status
Active
Systemstatus auf einen Blick
Ermöglicht einen schnellen Einblick in den aktuellen Status der überwachten Punkte.
Modernes Gehäuse und Design
Das moderne Industriedesign ist ansprechend.
Lokaler Zugriff auf Betriebsparameter, Sollwerte, Alarmmeldungen und Trends
Benutzer und Techniker können Probleme vor Ort, in der Nähe des zugehörigen mechanischen Equipments, schnell beheben und die Regelung wiederherstellen.
Live-Trenderfassung
Ein Feldtechniker kann den aktuellen Wert von bis zu zwei Anwendungspunkten anzeigen, ohne dass Trends in Echtzeit in Echtzeit in einem grafischen Trenddiagramm konfiguriert werden müssen.
Plug-and-Play-Konfiguration
Die Uhrzeit des Servicetechniker wird gespeichert, indem das Display ohne Benutzerkonfiguration betriebsbereit ist. Das Display kann auch angepasst werden, indem das Display-Objekt in der Anwendung des Reglers konfiguriert wird.
Menübasierter Bildschirm
Intuitive Bedienung über die Benutzeroberfläche mit unkompliziertem Bedienfeld
Taktiles Bedienfeld
Es liefert dem Benutzer während der Bedienung haptisches Feedback.
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Durch die Interaktion mit dem Display wird die konstante Hintergrundbeleuchtung aktiviert, sodass es auch bei schwachem Umgebungslicht problemlos zu lesen ist.
Anpassbare Benutzereinstellungen
Hier lassen sich Einstellungen wie Passwort-Timeout, Hintergrundintensität, das Datums- und Uhrzeitformat und vieles mehr vornehmen.
Passwortschutz (optional)
Schützt das Display vor unbefugtem Zugriff.