Verwenden der Display-Tastatur - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM09090-0H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-04H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Mithilfe der Tastatur navigieren Sie durch die Menüoptionen des Displays und wählen die gewünschten aus.

Abbildung 1. Navigation im Display und per Tastatur
Tabelle 1. Bedienelemente zur Navigation im Display
Legende Schaltfläche Beschreibung
1 Zurück Rückkehr zum vorausgehenden Bildschirm.
2 Nach links/rechts Schritt nach links oder rechts in der aktuellen Ansicht, um das ausgewählte Element zu ändern.
3 Nach oben/unten Schritt nach oben oder unten in der aktuellen Ansicht, um das ausgewählte Element oder die Menüoption zu ändern.
4 OK Auswahl treffen oder Öffnen eines ausgewählten Objekts, z. B. eine Menüoption oder ein Datenpunktdetail.
5 Menü Rückkehr zum Menü.