Manuelles Übernehmen neuer Firmware auf ein Display - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM09090-0H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-04H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Prozedur

Weitere Informationen zu Firmware-Updates finden Sie in Tabelle 1.

  1. Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen > Display-Einstellung > Firmware-Update > Manuell und drücken Sie OK.
  2. Wenn ein neues Firmware-Update zur Verfügung steht, wählen Sie Übernehmen und drücken Sie OK, wenn die Meldung Firmware-Update verfügbar angezeigt wird.
    Anmerkung: Ist kein neues Firmware-Update verfügbar, wird die Meldung Kein Firmware-Update verfügbar angezeigt. Wählen Sie Abbrechen und drücken Sie OK oder Zurück, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Wenn kein Firmware-Update verfügbar ist, wird die Option Übernehmen nicht angezeigt.