Im Hauptmenü haben Sie folgende Optionen: Home, Alarme, Vorgaben, Equipmentdaten, Trends, Einstellungen und Anmelden. Sie können über das Hauptmenü zu den verschiedenen Optionen navigieren wie in Abbildung 1 dargestellt und in Tabelle 1 beschrieben.
Abbildung 1. Hauptmenü des lokalen Regler-Displays
Zum Navigieren zu einer Option im Hauptmenü führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie auf der Tastatur auf die Schaltfläche für das Menü, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Drücken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten , um eine Option im Hauptmenü hervorzuheben.
- Drücken Sie OK.
Optionen im Hauptmenü | Beschreibung |
---|---|
Home | Enthält die Datenpunkte, die Sie im Ordner Startseite in der Display-Konfiguration im CCT konfigurieren. Es kann sich um wichtige Datenpunkte, häufig abgefragte Ein-/Ausgänge oder Parameterdatenpunkte handeln. |
Alarme | Zeigt die Alarme der Datenpunkte, die für das Display konfiguriert wurden. Details zu den unterstützten Alarmtypen finden Sie unter Alarme. |
Vorgaben | Zeigt die Datenpunkte mit aktuellen Vorgaben oder solche, die außer Betrieb gestellt sind. |
Equipmentdaten | Umfasst die Seiten Eingänge/Ausgänge sowie Parameter und, sofern vorhanden, benutzerdefinierte Seiten für das Gerät. |
Trends | Zeigt die Trends der für das Display konfigurierten Datenpunkte. Details zu den unterstützten Trendtypen finden sie unter Trends. |
Einstellungen | Führt zu den Untermenüs mit Einstellungen für das Display und den Regler. |
Anmelden |
Zeigt den Anmeldebildschirm des Displays an.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie im CCT Autorisierungen für das Display konfiguriert haben.
|