Datenpunkttypen im Display - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Welche Datenpunkttypen im lokalen Display angezeigt werden, hängt vom Regler und vom Display selbst ab. Regler der Serie CG mit integriertem Display und das an einen unterstützten Regler (z. B. Automationsstation SNC) angeschlossene DLK0350-Display zeigen die Hardware-Datenpunkte der Anwendung an. Das integrierte Display der Automationsstation SNC zeigt hingegen die Software-Datenpunkte an, die im Ordner Programmierung > Lokale Anwendung des SNC verfügbar sind. Weitere Informationen zu den vom SNC unterstützten Datenpunkten können Sie SNC Commissioning Guide (LIT-12013295) entnehmen.