Informationen zum Display - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Im lokalen Display sind die Objekte und Daten so organisiert, wie es in der Display-Konfiguration der Regleranwendung festgelegt wurde. Die für das Display konfigurierten Datenpunkte werden angezeigt, ebenso bestimmte Alarme und Trends, die mit diesen Datenpunkten verknüpft sind. Über das lokale Display lässt sich die Datenpunktkonfiguration nicht ändern, verwenden Sie dazu das CCT. Im CCT können Sie die anzuzeigenden Datenpunkte anpassen sowie die Reihenfolge und Gruppierung der Informationen ändern. Weitere Informationen zum Konfigurieren der auf einem Display angezeigten Daten können Sie Controller Tool Help (LIT-12011147) entnehmen.