Trends - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Im Bildschirm Trends werden alle Trends angezeigt, die mit den für das Display konfigurierten Datenpunkten zusammenhängen. Zum Bildschirm Trends gelangen Sie vom Hauptmenü aus. Sie können auch vom Detailbildschirm eines Datenpunkts aus zum jeweiligen Trend navigieren, wenn für den Datenpunkt ein Trend definiert wurde. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Trends für Equipmentregler im CCT finden Sie im Abschnitt Working with Trends (Arbeiten mit Trends) in Controller Tool Help User Guide (LIT-12011147). Weitere Informationen zum Konfigurieren von Trends für Automationsstationen SNC finden Sie in SCT System Configuration Tool Help (LIT-12011964)

Abbildung 1. Bildschirm mit Trendliste
Tabelle 1. Bildschirm mit Trendliste – Details
Legende Beschreibung
1 Bildschirmtitel Trends
2 Der blaue Rahmen verweist auf den derzeit ausgewählten Trend. Angezeigt werden der Name oder die Beschreibung des Datenpunkts, zum Beispiel OA-T, sowie der Wert und die Einheit des Datenpunkts, für den der Trend konfiguriert ist, hier im Beispiel 61,00 Grad Fahrenheit.
3 Vorschau des Trends mit der Variationsbandbreite der Werte
4 Zeigt an, dass dies der erste von insgesamt fünf Trends ist