Home - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26
Der Bildschirm Home ist der Hauptbildschirm, der nach dem Start des Displays angezeigt wird. Der Bildschirm Home , Abbildung 1, zeigt die als Favoriten markierten Datenpunkte, die Sie in der Displaykonfiguration im Ordner Startseite konfiguriert haben. Von allen hier angezeigten Datenpunkten aus können Sie zum Bildschirm Datenpunktdetails navigieren. Von dieser Seite aus gelangen Sie auch zum Bildschirm Alarme. Nach Ablauf des Timeouts für die Startseite wird wieder der Bildschirm Home angezeigt. Weitere Informationen zu den verfügbaren Befehlen finden Sie unter Befehle an Datenpunkten ausgeben.
Abbildung 1. Bildschirm Home