Einstellungen - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26
Über den Bildschirm Einstellungen gelangen Sie zu den Untermenüs mit Einstellungen für das Display und den Regler: In der Option Display- Einstellungen ist die Konfiguration des lokalen Displays hinterlegt. Tabelle 1 fasst diese Einstellungen zusammen, auch diejenigen, die geändert werden können. Tabelle 1 enthält eine Übersicht der im Display angezeigten Reglereinstellungen. Am Display können Sie die Reglereinstellungen nicht ändern.
Anmerkung: Für Attribute, die bei einem Host-Regler nicht verfügbar sind, wird – oder N/A angezeigt.