Es gibt zwei Bildschirme für Alarme: Neue Alarme und Alarme. Auf dem Display können Sie im Bildschirm Neue Alarme die neuen Alarme prüfen. Dieser Bildschirm zeigt alle Datenpunkte an, bei denen ein neuer Alarm aufgetreten ist. Ein Alarm gilt als neu, wenn die Details des Alarms im Bildschirm Alarme noch nicht eingesehen wurden. Ein neuer Alarm gilt als gelesen, wenn ein Benutzer den im Alarmzustand befindlichen Datenpunkt auswählt und OK drückt, um die Datenpunkt-Details einzusehen, oder wenn er im Bildschirm Neue Alarme die Option Alles als Gelesen markieren wählt.
Anmerkung: Ein an eine Automationsstation SNC angeschlossenes Display unterstützt sowohl Intrinsic Alarming (BACnet) als auch JCI-Funktionserweiterungen des Typs Melden. Ein an einen Anlagenregler angeschlossenes Display unterstützt nur Intrinsic Alarming (BACnet).
Abbildung 1. Bildschirm Alarme und Bildschirm Neue Alarme
| Legende | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Bildschirmtitel Alarme / Neue Alarme |
| 2 | Der blaue Rahmen verweist auf den ausgewählten Alarm. Angezeigt werden der Name oder die Beschreibung des im Alarmzustand befindlichen Datenpunkts, der aktuelle Wert und andere Datenpunkt-Details wie der Status. |
| 3 | Favoriten-Symbol |
| 4 | Schaltfläche Alles als Gelesen markieren. Wenn Sie alle neuen Alarme als gelesen markieren möchten, wählen Sie rechts unten im Bildschirm Neue Alarme die Option Alles als Gelesen markieren und dann OK. Nachdem Sie alle Alarme als gelesen markiert haben, werden die Datenpunkte nicht mehr im Bildschirm Neue Alarme angezeigt; die Datenpunkte sind aber weiterhin im Bildschirm Alarme aufgeführt, bis sie sich nicht mehr im Alarmzustand befinden. Auf dem Bildschirm Alarme werden alle für das Display konfigurierten Datenpunkte angezeigt, die sich derzeit im Alarmzustand befinden. |
| 5 | Die erste Ziffer steht für den Datenpunkt oder die Kachel, den bzw. die Sie gewählt haben. Die zweite Ziffer steht für die Gesamtzahl von Datenpunkten oder Kacheln auf dieser Seite. |
| 6 | Das Symbol Alarmanzeige zeigt die Gesamtzahl der Alarme sowie die Gesamtzahl der neuen Alarme in Klammern an. Sind alle neuen Alarme bereits als gelesen markiert, zeigt das Symbol Alarmanzeige nur die Gesamtzahl aller Alarme. |
Zu den Alarmen für Geräte gelangen Sie auf folgende Weise:
- Markieren Sie Alarme im Hauptmenü und drücken Sie auf OK , damit der Bildschirm Alarme mit der Liste aller Alarme angezeigt wird.
- Drücken Sie im Bildschirm Home, Alarme, Vorgaben oder Equipmentdaten auf das Symbol Alarmanzeige mit der Alarmanzahl rechts unten im Bildschirm und drücken Sie OK, um den Bildschirm Neue Alarme anzuzeigen.
- Drücken Sie im Bildschirm Neue Alarme auf Zurück, um zum Bildschirm Alarme zu gelangen.
- Wählen Sie im Bildschirm Neue Alarme rechts unten die Option Alles als Gelesen markieren und drücken Sie OK, um zum Bildschirm Alarme zu gelangen.
- Wählen Sie einen im Alarmzustand befindlichen Datenpunkt und drücken Sie OK, um die Details für diesen Datenpunkt wie den Alarmzustand, die Zuverlässigkeit und die Priorität anzuzeigen.