Vorgeben eines Wertes für einen Datenpunkt - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Prozedur

Um für einen Datenpunkt Werte vorzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Navigieren Sie zu dem Datenpunkt, für den Sie Vorgaben machen möchten, und drücken Sie OK.
  2. Markieren Sie den aktuellen Wert und drücken Sie auf OK.
  3. Wählen Sie im Menü Befehl die Option Vorgeben aus und drücken Sie OK.
  4. Geben Sie einen Wert für den Datenpunkt ein oder wählen Sie einen aus.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Analoge Datenpunkte: Wählen Sie zum Schluss das grüne Häkchensymbol und drücken Sie OK.
    • Binäre/MS-Datenpunkte: Wählen Sie Speichern und drücken Sie OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Schließen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben. Dies gilt nur bei binären/MS-Datenpunkten.
  6. Prüfen Sie die Details des Befehls Vorgeben und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben.