Freigeben aller Vorgaben und Befehlsprioritäten - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Prozedur

Der Befehl Freigeben hebt alle Prioritäten von 3 bis 5 und von 7 bis 16 auf. Der Befehl Vorgeben beispielsweise hat Priorität 8 und der Befehl Einstellen hat Priorität 16. Weitere Informationen zu den Befehlen für analoge Ausgänge entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Analog Output Commands im Handbuch Metasys Site Management Portal Help User Guide.
Anmerkung: Der Befehl Alles freigeben gilt nicht für Min. Ein/Aus mit Priorität 6.

So geben Sie sämtliche Vorgaben und Befehlsprioritäten frei:

  1. Navigieren Sie zu dem Datenpunkt, den Sie freigeben möchten, und drücken Sie OK.
  2. Markieren Sie den aktuellen Wert und drücken Sie auf OK.
  3. Wählen Sie im Menü Befehl die Option Alles freigeben aus und drücken Sie OK.
  4. Prüfen Sie die Details des Befehls Alles freigeben und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und alle Vorgaben werden nicht freigegeben.