Einstellen eines Datenpunkts - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Prozedur

Zum Einstellen eines Datenpunkts führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Navigieren Sie zu dem Datenpunkt, den Sie durch einen Befehl neu einstellen wollen, und drücken Sie OK.
  2. Markieren Sie den aktuellen Wert und drücken Sie auf OK.
  3. Wählen Sie im Menü Befehl die Option Einstellen aus und drücken Sie OK.
  4. Geben Sie einen neuen Wert für den Datenpunkt ein oder wählen Sie einen neuen aus.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Analoge Datenpunkte: Wählen Sie zum Schluss das grüne Häkchensymbol und drücken Sie OK.
    • Binäre/MS-Datenpunkte: Wählen Sie Speichern und drücken Sie OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Schließen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben. Dies gilt nur bei binären/MS-Datenpunkten.
  6. Prüfen Sie die Details des Befehls Anpassen und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben.