Datenpunkt in Betrieb nehmen - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM09090-0H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-04H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Prozedur

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Datenpunkt in Betrieb zu nehmen:

  1. Navigieren Sie zu dem Datenpunkt, den Sie wieder in Betrieb nehmen möchten, und drücken Sie OK.
  2. Markieren Sie den aktuellen Wert und drücken Sie auf OK.
  3. Wählen Sie im Menü Befehl die Option In Betrieb aus und drücken Sie OK.
  4. Prüfen Sie die Details des Befehls In Betrieb und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben.