Datenpunkt außer Betrieb nehmen - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Prozedur

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Punkt auf Außer Betrieb zu setzen:

  1. Navigieren Sie zu dem Datenpunkt, den Sie außer Betrieb setzen möchten, und drücken Sie OK.
  2. Markieren Sie den aktuellen Wert und drücken Sie auf OK.
  3. Wählen Sie im Menü Befehl die Option Außer Betrieb aus und drücken Sie OK.
  4. Geben Sie einen Wert für den Datenpunkt ein oder wählen Sie einen aus.
    Anmerkung: Für alle Datenpunkte außer Ausgangsdatenpunkte kann ein Wert eingegeben werden.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Analoge Datenpunkte: Wählen Sie zum Schluss das grüne Häkchensymbol und drücken Sie OK.
    • Binäre/MS-Datenpunkte: Wählen Sie Speichern und drücken Sie OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Schließen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben. Dies gilt nur bei binären/MS-Datenpunkten.
  6. Prüfen Sie die Details des Befehls Außer Betrieb und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben.