Ändern des Standardwerts - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Prozedur

Anmerkung: Dieser Befehl ist nur auf Displays verfügbar, die an eine Automationsstation SNC angeschlossen sind.

Zum Ändern des Standardwerts eines Datenpunkts führen Sie die folgenden Schritte durch:

  1. Navigieren Sie zu dem Datenpunkt, dessen Standardwert Sie ändern möchten, und drücken Sie OK.
  2. Markieren Sie den aktuellen Wert und drücken Sie auf OK.
  3. Wählen Sie im Menü Befehl die Option Standardwert ändern aus und drücken Sie OK.
  4. Geben Sie anstatt des Standardwerts einen neuen Wert ein.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Analoge Datenpunkte: Wählen Sie zum Schluss das grüne Häkchensymbol und drücken Sie OK.
    • Binäre/MS-Datenpunkte: Wählen Sie Speichern und drücken Sie OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Schließen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben. Dies gilt nur bei binären/MS-Datenpunkten.
  6. Prüfen Sie die Details des Datenpunkts und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird der Befehlsbildschirm geschlossen und der Befehl wird nicht ausgegeben.