Standard-Passwort - Metasys - LIT-12013762 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-SNC16122-04H - M4-SNC25151-04H - M4-SNC16121-04H - M4-SNC16121-0H - M4-SNC16122-0H - M4-SNC25152-04H - M4-DLK0350-0 - M4-SNC25151-0H - M4-SNC25152-0H - Field Device - Local Controller Display - 12.0

Lokales Regler-Display – Benutzerhandbuch

Product
Controls > Field Controls > Local Controller Display
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013762
Document revision
Version
12.0
Revision date
2023-01-26

Beim DLK0350-Display ist ein Standard-Passwort voreingestellt. Beim Verbinden mit einem IP-Regler lautet das Standard-Passwort CHGxxxx, wobei xxxx für die letzten vier Stellen der MAC-Adresse des IP-Reglers steht, mit dem das DLK verbunden ist. Beim Verbinden mit einem BACnet MS/TP- oder N2-Gerät lautet das Standard-Passwort CHGxxxx, wobei xxxx für die Adresse des Reglers steht. Wenn beispielsweise die Adresse des Reglers 10 ist, so lautet das Passwort CHG0010. Das Passwort ist stets sieben Zeichen lang. Die Display-Konfiguration im CCT überschreibt das Standard-Passwort.