|
Empfohlene Computerplattform 1 |
Intel i7 Prozessor neueste Version mit mindestens 6 Kernen oder besser 2 x 500 GB Festplatte (RAID 1)
2 mit 40 GB freiem Speicherplatz nach der Installation aller erforderlichen Software und vor der Installation der ADS Lite-Software. Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) so, dass der Schreibcache aktiviert ist.
Anmerkung: Die erforderliche Software umfasst das unterstützte Betriebssystem, die Datenbanksoftware, .NET Framework und alle andere(n) Software oder Service-Packs, die für Ihre ADS-Konfiguration benötigt werden.
Grafikadapter (1 GB RAM, ATI® Technologie oder NVIDIA® Corporation, 64-Bit-kompatibel [für 64-Bit-Betriebssysteme], Small Form Factor [SFF] (falls erforderlich) |
|
|
Erforderlicher Arbeitsspeicher 3 |
16 GB RAM Der VM-Host muss jederzeit 16 GB recommended RAM haben. Wählen Sie bei der VM-Konfiguration nicht die Option zum Aktivieren des dynamischen Arbeitsspeichers aus. |
|
|
Unterstützte Betriebssysteme und Datenbanksoftware 4 |
Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC) Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit). Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 Bit)Datenbanksoftware:
|
|
|
Unterstützte Betriebssysteme für Metasys Client-Geräte |
Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC) Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit). Apple® macOS® 11 Big Sur Apple® macOS® 12 Monterne Apple® macOS® Ventura 13.2 Anmerkungen:
|
|
|
Unterstützte Webbrowser-Software für den Metasys Liegenschaftsportal-Client |
Microsoft® Edge® Version 101 oder höher Apple® Safari® 15.0 oder höher Anmerkung: Andere Browser, wie beispielsweise Mozilla®
Firefox®, können auch verwendet werden, sie werden jedoch nicht vollständig unterstützt. Sie nutzen den Webbrowser, um die Anwendung Launcher herunterzuladen. Nachdem Sie die Launcher-Anwendung installiert haben, können Sie sich mit dem Launcher, nicht aber mit dem Webbrowser im Liegenschaftsportal anmelden.
|
|
|
Unterstützte Webbrowser-Software für Clients der Metasys Bedienoberfläche |
Microsoft® Edge® Version 101 oder höher
Google®
Chrome™ Version 101 oder höher
Anmerkung: Der anonyme Modus wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um den Inkognito-Modus zu beenden, klicken oder tippen Sie auf X und öffnen Sie ein neues Browserfenster oder eine neue Browserregisterkarte. Für weitere Informationen zum anonymen Modus in Google Chrome klicken Sie hier.
Apple®
Safari®
15.0 oder höher
Anmerkung: Das private Surfen wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um das private Surfen zu beenden, klicken oder tippen Sie im Browserfenster auf Privat.
|
|
|
Unterstützte virtuelle Umgebungen |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
|
Unterstützte Bedienoberflächen |
Metasys Bedienoberfläche Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal) Anmerkung: Ab Version 13.0 erfordert das Liegenschaftsportal eine Lizenz. Lizenzen werden nur an Metasys Bestandskunden ausgegeben.
Anmerkung: Wenn Sie das Liegenschaftsportal in Version 12.0 lizenziert haben, können Sie nach einem Upgrade auf Version 13.0 dieselbe Lizenz verwenden.
|
|
| Zusätzliche Software, die im Download der ADS-Lite-Software enthalten ist |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .NET 6.0.16 Software Launcher RabbitMQ Server 3.8.16 Erlang OTP 23.2 (11.1.4) |
|
|
Optionale Hardware |
Jeder Netzwerk- oder lokale Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird |
|
|
Optionale Software |
CCT-Software SCT-Software Metasys Database Manager Metasys Export Utility |
|
1 Unsere Empfehlungen bezüglich Computerplattform und Speicher bedeuten nicht, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. In
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
1 erhalten Sie weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Festplatten mit Serial Attached SCSI (SAS) und nicht Festplatten vom Typ Small Computer System Interface (SCSI) verwenden.
3 Es wird empfohlen, einen Arbeitsspeicher zu verwenden, der vom Computer unterstützt wird.
4 Siehe
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
für bestimmte Microsoft Windows-Betriebssystemeinstellungen, die für Ihre Metasys Systemkonfiguration u. U. benötigt werden.