Das Metasys System ist ein netzwerkbasiertes Gebäudeautomationssystem zum Betrieb unterschiedlicher mechanischer und elektrischer Anlagen, wie sie üblicherweise in gewerblichen Gebäuden zu finden sind. Das System besteht aus einem breiten Spektrum an Hardware- und Software-Komponenten. Diese Komponenten lassen sich vielfältig konfigurieren, um die Gebäudeautomation beim Kunden in Umfang und Leistung nach seinen Wünschen bereitzustellen. In diesem Handbuch sind die Funktionen jeder Metasys Komponente sowie die Funktionalität des gesamten Systems beschrieben. Außerdem enthält es Beispiele, wie sich die unterschiedlichen Metasys Komponenten integrieren und einsetzen lassen, um die gewünschte Gebäudeautomationskonfiguration zu erreichen.
In einer Liegenschaft kann ein oder mehrere Metasys Server, computerbasierte Geräte, langfristig Speicherung und Unterstützung für größere Metasys Netzwerke hinzufügen. Zu den Metasys Serverprodukten zählen ADS (Anwendungs- und Datenserver), ADS-Lite (nur in bestimmten Märkten verfügbar), ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) und OAS (Offener Anwendungsserver). Diese werden in diesem Dokument näher erläutert. Ab Version 13.0 können Automationsstationen die gleiche Metasys Bedienoberfläche wie Server verwenden. Ab Version 12.0 ist die Bedienoberfläche des Metasys Liegenschaftsportals eine separate Lizenz, die nur für bestehende Metasys Liegenschaften und für neue oder bestehende Liegenschaften mit Metasys for Validated Environments (MVE) verfügbar ist. Wenn das Liegenschaftsportal für eine bestehende, nicht MVE-Liegenschaft benötigt wird, muss sie separat erworben werden.
Jede Metasys Liegenschaft verfügt über ein Gerät, eine Automationsstation oder einen Server, die als Liegenschaftsleiter festgelegt ist. Üblicherweise ist der Liegenschaftsleiter der Zugangspunkt für alle Benutzer der Bedienoberfläche, denn er bietet einen Überblick über alle Metasys Geräte in der Liegenschaft. Ist ein Server mit einer Liegenschaft verbunden, muss dieser als Liegenschaftsleiter konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Liegenschaftsleiter.
Die folgende Abbildung zeigt eine Beispiel-Konfiguration des Metasys Systems. Die Beispiele zur Metasys Systemkonfiguration zeigt eine Vielzahl von Konfigurationsbeispielen.