VGE-Tool (VMD Generator Express) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Mit dem Tool VMD Generator Express (VGE) können Sie die VMD-Dateien (Fremdhersteller) anzeigen, erzeugen und ändern , die für die Modbus-Integration erforderlich sind. Die Modbus-Integration wird auf Automationsstationen der Serien SNE, SNC und NAE sowie im OAS unterstützt. Sowohl die TCP/IP- als auch die Remote Terminal Unit (RTU) -Formate werden unterstützt. Dieselbe VMD-Datei kann für beide Formate verwendet werden.

Das VGE-Tool enthält ein Versionssystem, das bei jedem Erzeugen oder Ändern einer Datei Daten und Kommentare speichert. Mit dem Tool lassen sich allgemeine Modelle für Standardintegrationen, Zähler, Flüssigkeitskühler und raumlufttechnische Anlagen (RLT) erstellen.