Metasys Database Manager - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Der Metasys Database Manager bietet Funktionen für das Verwalten und Überwachen von Datenbanken, wobei jede Funktionsgruppe ein eigenes Fenster hat. Das Datenbankmanagement umfasst zusammengefasste Informationen zum Sichern, Löschen und Wiederherstellen von Trend-, Alarm- (Ereignis-) und Meldungs-Datenbanken des Metasys Systems sowie die zugehörigen Methoden. Außerdem ist eine ADS-Umbenennungsfunktion verfügbar, die gerade beim Verschieben von Metasys Datenbanken auf einem neuen Computer praktisch ist. Zur Überwachung gehört die Anzeige des Datenbankstatus verglichen mit drei Bereichen definierter Datenbankgrößen.