Launcher - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Beim Launcher handelt es sich um eine Softwareanwendung, mit der Sie über das Liegenschaftsportal (SMP) oder das Konfigurationsprogramm SCT auf das Metasys System, den Metasys Server oder eine Automationsstation im Gebäudenetzwerk zugreifen können, unabhängig von deren jeweiligen Softwareversion. Zu den Schlüsselfunktionen von Launcher gehören die folgenden:

  • Installation eines separaten Ordners auf Ihrer Festplatte, in dem die Metasys Software gespeichert wird. Dies gilt für eine isolierte, private Version der Java® Runtime Engine, auch als Java Runtime Environment (JRE) bezeichnet, notwendig, um die Metasys Software auszuführen. Falls sie mehrere Versionen der Metasys Software installiert haben, wird für jede ein eigener Ordner erstellt. Die separaten JRE-Ordner ermöglichen eine von der öffentlichen Java Runtime Engine unabhängige Ausführung.
  • Unterstützung für das Starten jeder Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals oder des SCT. Alle Typen von Metasys Servern und Automationsstationen werden unterstützt.
    Anmerkung: Für Version 5.2 oder früher ist auf dem Client-Rechner immer noch die spezielle Java Runtime-Umgebung für die SMP- oder SCT-Softwareversion erforderlich.
  • Unterstützung für das Starten beliebiger Websites, einschließlich Metasys Softwareprodukten wie der Metasys Bedienoberfläche, JCT, SCT Pro und das Metasys Advanced Reporting System (ARS) sowie beliebte Websites wie das Google® Website.
  • Option zur Beschränkung der Kommunikation auf sichere Metasys Server und Automationsstationen.

Ab Metasys Version 13.0 ersetzt die Neue Metasys Bedienoberfläche das Liegenschaftsportal auf SNx-Automationsstationen, die auf diesen Geräten nicht mehr direkt zugänglich sind. Wenn Sie das Liegenschaftsportal für diese Automationsstationen benötigen, befolgen Sie einen manuellen Prozess, um die geeignete Liegenschaftsportal-Version zur Verwendung von Metasys Launcher zu installieren. Anweisungen finden Sie in der Launcher-Seite unter https://www.johnsoncontrols.com/buildings/specialty-pages/metasys-launcher.

Abbildung 1. Launcher