Anwendungs- und Datenserver (ADS) und ADS-Lite - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Der ADS ist ein Metasys Server, der auf einem Computer mit unterstütztem Microsoft® Windows®-Betriebssystem ausgeführt wird und aus zwei spezifischen Komponenten besteht. Die erste Komponente ist ein Managementsystem für relationale Datenbanken und verwendet eine unterstützte Version von Microsoft SQL Server® Express zum Speichern erfasster Trenddaten, Meldungen sowie Alarm- und Ereignismeldungen mit Anmerkungen des Bedieners. Die zweite Komponente ist die Webserver-Software, die dem Liegenschaftsportal und der Metasys Bedienoberfläche Zugriff auf Daten bietet und Befehle an das Metasys System weiterleitet.

Der ADS unterstützt außerdem:

  • mehr Automationsstationen, wenn er als Liegenschaftsleiter fungiert, als eine Automationsstation unterstützt
  • mehrere Sprachen gleichzeitig in den Bedienoberflächen
  • unterstützt mehr gleichzeitige Benutzer als eine Automationsstation

  • bietet zusätzlichen Speicherplatz für arbeitsspeicherintensive Metasys Funktionen wie Benutzergrafiken

Der ADS-Lite ist ein Spezialangebot, wodurch bestimmte marktspezifische Einschränkungen hinsichtlich des Anschlusses anderer Metasys Geräte wie ADS und Automationsstationen bestehen.