Zwei-Faktor-Authentifizierung für ADFS (Active Directory Federation Services) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Die Integration von ADFS mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine als Add-on-Lizenz verfügbare Option, um die gemeinsame Nutzung von Metasys und ADFS zu unterstützen, einer von Microsoft® entwickelten Single-Sign-On-Lösung (Einmaliges Anmelden). Mit ADFS kann der Zugriff auf Metasys dann per Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt werden. ADFS verhindert den unbefugten Zugriff auf Metasys, der Daten- und finanzielle Verluste, Rufschädigung, Systemausfälle und weitere negative Folgen nach sich ziehen könnte.
Anmerkung: ADFS-Authentifizierung steht Benutzern der Metasys Bedienoberfläche zur Verfügung, jedoch nicht Benutzern des Metasys Liegenschaftsportals. ADFS Single Sign-on (Einmaliges Anmelden) und Zwei-Faktor-Authentifizierung sind im ADFS-System des Kunden konfiguriert.