Zeitprogramm - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Zeitprogramme bieten eine grafische Bedienoberfläche, die anzeigt, wann Ereignisse planmäßig stattfinden. Mit Zeitprogrammen lassen sich Routinefunktionen automatisieren, z. B. den Übergang vom Modus Belegt in Nicht Belegt für die Heiz- und Kühlanforderungen eines Raums und die Optimierung des Energieverbrauchs. Jedes Zeitprogramm besteht aus einem Wochen-, einem Ausnahmeprogramm, einer Liste der von dem Zeitprogramm betroffenen Objekte und einem effektiven Zeitraum. Ausnahmeprogramme haben nur für deren festgelegte Dauer Vorrang vor Tagesprogrammen, danach tritt wieder das übliche Wochenprogramm in Kraft. Ausnahmeprogramme können Verweise auf Kalender enthalten, z. B. auf ein Urlaubsprogramm für die gesamte Anlage oder um ausgewählte Mieterbereiche im Gebäude anzuzeigen. Eine weitere Ansicht im Zeitprogramm, genannt Heutiges Zeitprogramm, zeigt das Programm des aktuellen Tages an und wie sich jedes Ausnahmeprogramm auf das Tagesprogramm auswirkt.

Eine Zeitzonenfunktion ermöglicht die Konfiguration von Zeitprogrammen, die mehrere Zeitzonen umfassen. Sie können Zeitprogramme auf Basis von Geräte-Zeitzonen erstellen, anstatt die Zeit in die Zeitzone des Liegenschaftsleiters umzurechnen.