Voreinstellungen - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Das Metasys System bietet die Möglichkeit, kundenspezifische Voreinstellungen für die Metasys Bedienoberfläche festzulegen. Mit den Voreinstellungen können Sie konfigurieren, wie sich die Bedienoberflächen verhalten, einschließlich Signaltöne, Farben und Alarmprioritäten. Voreinstellungen sind in folgende Kategorien unterteilt:
  • Systemvoreinstellungen: Gilt für alle Benutzer, die sich an der Liegenschaft oder einem Gerät anmelden und die Leistung und den Betrieb des Systems beeinflussen. In der Neuen Metasys Bedienoberfläche können Sie die Systemvoreinstellungen über Liegenschaftseinstellungen festlegen.
  • Benutzervoreinstellungen: Für einen bestimmten Metasys Systembenutzer müssen Sie festlegen, wie Informationen in den Bedienoberflächen angezeigt werden. Sie haben keine Auswirkungen auf die Funktionsweise des Systems. In der Metasys Bedienoberfläche können Sie die Benutzervoreinstellungen über Mein Profil festlegen.