Systemnavigation - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Die Metasys Bedienoberfläche unterstützt die Navigation durch Bereichs- und Equipmentzuordnungen. Ein Bereich ist eine räumliche Örtlichkeit oder Fläche, die durch ein Equipment versorgt wird. Equipment ist ein allgemeiner Begriff für die Beschreibung der Regler und Geräte, die in Ihrem Gebäude betrieben werden. Zu diesen Reglern und Geräten gehören Kessel, Flüssigkeitskühler, raumlufttechnische Anlagen (RLT), die Beleuchtung, Zähler, Sicherheitsanlagen und alles, was benötigt wird, um das Gebäudeumfeld zu erhalten. Equipment kann Bereiche oder auch anderes Equipment versorgen. Ein Metasys Systemadministrator kann im SCT Bereiche und Equipment erzeugen sowie deren Zuordnungen definieren.

Der Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks in der Metasys Bedienoberfläche ermöglicht den Zugriff auf Objekte über einen anderen Navigationsbaum anstelle der Bereichsstruktur. Das Gebäudenetzwerk organisiert Objekte nach der Metasys Objekthierarchie, ähnlich wie der Navigationsbaum Alle Objekte im Liegenschaftsportal. Objekte, die im Gebäudenetzwerk aufgeführt sind, werden über ihren Namen und ein Symbol identifiziert und sind mit globalen Zustandsanzeigen versehen.

Anmerkung: Der Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks richtet sich nach dem Navigationsbaum Alle Objekte aus dem Liegenschaftsportal, mit wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel erscheinen die Objekte der Funktionserweiterungen im Navigationsbaum Gebäudenetzwerk in der neuen Metasys Bedienoberfläche, während sie im Navigationsbaum Alle Objekte des Liegenschaftsportals nicht angezeigt werden. Für eine Neuanordnung der Objekte nutzen Sie die Funktion Struktur organisieren in der Metasys Bedienoberfläche.

Sowohl das Liegenschaftsportal als auch die Metasys Bedienoberfläche unterstützen benutzerspezifische Schemata für die Systemnavigation in Form von Benutzeransichten, einer hierarchischen Methode des Organisierens und Anzeigens einiger oder aller Objekte in einem System. Durch das Erzeugen von Benutzeransichten, denen er bestimmte Benutzer zuordnet, kann ein Metasys Systemadministrator den Zugriff dieser Benutzer auf das Metasys System beschränken. Um Benutzeransichten zu erzeugen und zu ändern, müssen Sie SCT oder das Liegenschaftsportal verwenden.