Objekte vom Typ Folgesequenz - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Mit Objekten vom Typ Folgesequenz lässt sich ein oder mehrere Objekte unter eine bedingte Regelung stellen. Eine Folgesequenz besteht aus einem IF-Operator sowie Wahr- und Falsch-Befehlen. Anhand dieser Ausdrücke spezifiziert der Benutzer eine Reihe von Bedingungsprüfungen (mit einem oder mehreren Datenpunkten), bei denen eine Befehlssequenz eine Sammlung aus mindestens einem Objekt regelt.