Meldungsprotokolle (Transaktionsdatenmanagement) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Die Funktion Meldungsverarbeitung zeichnet Ereignisse auf, die durch Benutzeraktionen oder Systemaktivitäten erzeugt werden. Benutzeraktionen sind zum Beispiel das Anmelden im Liegenschaftsportal oder der Bedienstation oder das Ausgeben von Befehlen an einen Datenpunkt. Systemaktivitäten können Initialisierungseinstellungen für den Geräteneustart oder interne Sicherheitsänderungen sein. Eine Meldung besteht aus Informationen, die ein im Gebäudeautomationssystem bedeutsames Ereignis beschreiben. Für jedes bedeutsame Ereignis wird eine neue Meldung erzeugt und im Viewer für Meldungen angezeigt.

Erreicht ein Ereignis die Meldungsverarbeitung, wird eine Meldung erzeugt und im Repository in dem Server oder in der Automationsstation gespeichert, der/die die jeweilige Bedingung erkannt hatte.

Zur dauerhaften Aufbewahrung können Sie Meldungen mit Hilfe von benutzerdefinierten Regeln auch vom lokalen Meldungs-Repository in ein vom Benutzer angegebenes ADS-Meldungs-Repository weiterleiten. Dieses befindet sich auf einem Server (ADS/ADX).

Meldungen lassen sich in der Funktion Systemaktivität der Metasys Bedienoberfläche aufrufen. Systemaktivität ist eine systemweite Meldungserfassung und bietet eine Zeitachsenansicht aller Meldungen, die in einem Unternehmen aufgetreten sind.

Meldungen lassen sich auch im Viewer für Meldungen im Liegenschaftsportal aufrufen. Melden Sie sich beim Liegenschaftsleiter an, können Sie alle Meldungen vom Server oder einem anderen Gerät mit lokalem Meldungs-Repository aufrufen. Wenn Sie sich allerdings direkt bei einem Gerät anmelden, das nicht zum Liegenschaftsleiter bestimmt wurde, sehen Sie nur Meldungen aus dem lokalen Meldungs-Repository dieses Geräts. Meldungen, die auf einem Server erzeugt werden, werden direkt ins ADS-/ADX-Meldungs-Repository eingetragen.

Im Widget Equipmentaktivität der Metasys Bedienoberfläche werden Ihnen für ein ausgewähltes Equipment nur die Benutzeränderungen der letzten sieben Tage angezeigt. In diesem Widget können Sie Benutzeränderungen auch verwerfen.