LCT (Logic Connector Tool) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Mithilfe des LCT (Logic Connector Tool) erzeugen Sie eigene Anwendungsprogramme, die von jeder Automationsstation ausgeführt werden können. Zum Erzeugen von Programmen steht Ihnen ein Drag-and-Drop-Editor zur Verfügung. Sie können Echtzeit-Datenpunktdaten in der Automationsstation mit Logikblöcken verbinden, die mathematische, logische und diverse Sonderregelungsfunktionen ausführen. LCT-Programme können Sie online in der Metasys Bedienoberfläche bzw. im Liegenschaftsportal oder offline mittels JCT oder SCT erzeugen, bearbeiten und ansehen.