Höchstlastbegrenzung / Rollierende Lasten - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Die Funktion Höchstlastbegrenzung (HLB) hilft Energie zu sparen, indem sie den Energieverbrauch in Zeiten des Spitzenbedarfs begrenzt. Zu diesem Zweck wird Equipment wie Ventilatore und Leuchten abgeschaltet (abgeworfen) oder dessen Sollwerte angepasst.

Die Funktion Rollierende Lasten (RL) reduziert die Kosten, indem der allgemeine Energieverbrauch gesenkt wird. Die Funktion wirft ununterbrochen unnötige Verbraucher ab, um eine festgelegte Energieeinsparung aufrechtzuerhalten. In einer Einrichtung können beide Funktionen oder jede einzeln implementiert werden.