Gleitendes Schalten - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Beim Gleitenden Schalten wird die richtige Anfahrzeit für HLK-Systeme automatisch ermittelt. So ist sichergestellt, dass ein Gebäude zur geplanten Zeit für seine Nutzer bereit ist. Die Option passt sich saisonbedingten Schwankungen an und hilft so beim Energiesparen.

Die generischen Bildschirme verarbeiten die Objektkonfiguration für Gleitendes Schalten und die Lupenansichten. Das Objekt definiert Ansichten für die Konfiguration und Lupe, während die generischen Bildschirme die Ansichten zur Anzeige der richtigen Felder beim Benutzer wiedergeben. Benutzerdefinierte Bildschirme oder Handler sind nicht nötig.