Standardgrafiken - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Standardgrafiken ist das Standardgrafikpaket von Metasys zum Erstellen von Equipment- und Grundrissgrafiken in einem skalierbaren, vektorbasierten Format. Das Paket besteht aus zwei Komponenten: Graphics Stencil Library (GSL) und User Graphics Tool (UGT).

GSL ist ein Set aus Visio-Schablonen, -Vorlagen und Add-ons (darunter das Komprimierungsprogramm Gzip), die mit Microsoft® Visio® Professional 2002 verwendet werden können, um Grafiken für Ihr Metasys System zu erstellen. Die so erzeugten Grafikdateien werden in das User Graphics Tool (UGT) importiert, das zahlreiche Bildformate wie SVG, SVGZ oder JPG für Hintergrundbilder unterstützt, die Gebäude, Grundrisse, mechanisches Equipment abbilden, aber auch sonstige Bilder, die den Standort oder die Funktion des Equipments in der Grafik darstellen. Innerhalb des UGT können Benutzer ihre Grafiken an Metasys Objekte anbinden. Benutzer können Standardgrafiken im Liegenschaftsportal anzeigen.