In den folgenden Tabellen sind die Richtlinien und Beschränkungen für eine optimale Leistung von Liegenschaftsleitern des Metasys Systems aufgeführt.
| Maximal zulässig | Liegenschaftsleiter-Typ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAE35 SNE1050x |
NAE45 SNE1100x |
NAE55 SNE2200x |
NAE85 LCS85 |
NCE25 SNC-Ersatzgeräte für NCE25 1 |
||||
| Gesamtzahl Automationsstationen | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 2 | |||
| Gleichzeitige Benutzer der Metasys Bedienoberfläche: 3 |
2 4 |
24 |
44 |
10 5 |
24 |
|||
| Gleichzeitige Benutzer im Liegenschaftsportal 6 | 2 7 | 27 | 47 | 10 8 | 27 | |||
| Objekte im Gerät 9 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 25.000 10 | 2.500 | |||
| Objekte in einem einzelnen Ordner | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Dynamische Werte pro Grafik | 100 | |||||||
| Bei Globaler Suche angezeigte Ergebnisse | 500 | |||||||
| Sprachen | 1 | |||||||
| Objekte im gesamten System | 3 Millionen / 750.000 (nur für ADX-Liegenschaftsleiter) | |||||||
| Zeichen im Namen eines Objekts | 400 | |||||||
| Zeichenlimit in der Beschreibung eines Objekts | 64 | |||||||
| Untergliederungsebenen für die Objekterzeugung | 7 | |||||||
| Funktionserweiterungen pro Objekt | 10 | |||||||
| Sets mit BACnet-Statustexten von Fremdherstellern | 1.000 | |||||||
| Zeichenlimit für BACnet-Statustext von Fremdherstellern | 60 | |||||||
| Elemente für BACnet-Statustext von Fremdherstellern mit mehreren Werten | 500 | |||||||
| Nicht gleichzeitige Benutzer im Liegenschaftsportal | Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt | |||||||
| Benutzeransichten im Liegenschaftsportal | Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt | |||||||
| Gleichzeitige Browser pro Client-Computer | 2 (Mischung aus online und SCT) | |||||||
| Funktionserweiterung HLB/RL | Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt. Wenn Sie planen, eine große Anzahl von Verbrauchern einem einzelnen Objekt vom Typ HLB/RL zuzuordnen, sollten Sie überlegen, die Kapazität des Arbeitsspeicher zu erhöhen. Bei Verbrauchern, die einem Objekt vom Typ HLB/RL zugeordnet werden, besteht ein Textlimit von 64 KB für die Liste der vollständigen Referenzen der Verbraucher. Lastgrenze = (64 x 1024)/durchschnittliche Anzahl der Zeichen pro Verbraucher. 1024 Byte entsprechen 1 KB. Wenn beispielsweise Ihr Objekt vom Typ HLB/RL mit Verbrauchern konfiguriert ist, die über vollständige Referenzen mit durchschnittlich 100 Zeichen Länge verfügen (inklusive Punkten), dann werden für dieses Objekt maximal 650 Verbraucher unterstützt (64 x 1024/100). Wenn das Arbeitsspeicherlimit erreicht ist, müssen Sie Verbraucher gegebenenfalls kombinieren. Wenn beispielsweise eine Liegenschaft über mehrere Messgeräte verfügt, dann teilen Sie die Messgeräte möglichst auf mehrere Regler auf und fügen geeignete HLB/RL-Verbraucher hinzu. Anderenfalls verwenden Sie die Objekte Folgesequenz oder MC-Objekt, um die Anzahl der Verbraucher zu verringern, die an das HLB RL angehängt werden. | |||||||
| Objekte vom Typ HLB/RL | Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt. | |||||||
| Maximal zulässig |
Liegenschaftsleiter-Typ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS-Desktop | ADS-Lite-E 11 | ADS-Lite-A 12 | ADX | OAS | ||
| Gesamtzahl Automationsstationen | 14 13 | 5 14 | 4 15 | 1,000 16 |
OASMIN: 0 OASSTD: bis zu zwei |
|
| Gleichzeitige Benutzer der Metasys Bedienoberfläche 17 | 5 | 5 | 5 | 25/50 | 5 | |
| Gleichzeitige Benutzer im Liegenschaftsportal 18 | 5 | 5 | 5 |
10/25/ 50/100 19 |
5 | |
| Dynamische Werte pro Grafik | 100 | |||||
| Bei Globaler Suche angezeigte Ergebnisse | 2.000 | |||||
| Sprachen | 18 | |||||
| Objekte im gesamten System | 3 Millionen / 750.000 (nur für ADX-Liegenschaftsleiter) | |||||
| Objekte im Gerät 20 | Beschränkt durch Kapazität des SQL Server-Speichers | 20.000 | ||||
| Objekte in einem einzelnen Ordner | 700 | |||||
| Zeichen im Namen eines Objekts | 400 | |||||
| Zeichenlimit in der Beschreibung eines Objekts | 64 | |||||
| Untergliederungsebenen für die Objekterzeugung | 7 | |||||
| Funktionserweiterungen pro Objekt | 10 | |||||
| Sets mit BACnet-Statustexten von Fremdherstellern | 1.000 | |||||
| Zeichenlimit für BACnet-Statustext von Fremdherstellern | 60 | |||||
| Elemente für BACnet-Statustext von Fremdherstellern mit mehreren Werten | 500 | |||||
|
Nicht gleichzeitige Benutzer |
Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt | |||||
|
Benutzeransichten |
Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt | |||||
| Gleichzeitige Browser pro Client-Computer 21 | 2 (Mischung aus online und SCT) | |||||
| Funktionserweiterung HLB/RL | Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt. Wenn Sie planen, eine große Anzahl von Verbrauchern einem einzelnen Objekt vom Typ HLB/RL zuzuordnen, sollten Sie überlegen, die Kapazität des Arbeitsspeicher zu erhöhen. Bei Verbrauchern, die einem Objekt vom Typ HLB/RL zugeordnet werden, besteht ein Textlimit von 64 KB für die Liste der vollständigen Referenzen der Verbraucher. Lastgrenze = (64 x 1024)/durchschnittliche Anzahl der Zeichen pro Verbraucher. 1024 Byte entsprechen 1 KB. Wenn beispielsweise Ihr Objekt vom Typ HLB/RL mit Verbrauchern konfiguriert ist, die über vollständige Referenzen mit durchschnittlich 100 Zeichen Länge verfügen (inklusive Punkten), dann werden für dieses Objekt maximal 650 Verbraucher unterstützt (64 x 1024/100). Wenn das Arbeitsspeicherlimit erreicht ist, müssen Sie Verbraucher gegebenenfalls kombinieren. Wenn beispielsweise eine Liegenschaft über mehrere Messgeräte verfügt, dann teilen Sie die Messgeräte möglichst auf mehrere Regler auf und fügen geeignete HLB/RL-Verbraucher hinzu. Anderenfalls verwenden Sie die Objekte Folgesequenz oder MC-Objekt, um die Anzahl der Verbraucher zu verringern, die an das HLB RL angehängt werden. | |||||
| Objekte vom Typ HLB/RL | Nur durch Arbeitsspeicherkapazität begrenzt. | |||||
| Metasys Server-Typ |
Computergestützte Plattform |
Benutzer des Liegenschaftsportals (bis zu) |
Benutzer der Metasys Bedienoberfläche (bis zu) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Desktop |
Server |
|||
|
ADS05U |
Ja |
- |
5 |
5 |
|
OASSTD |
Ja 22 |
Ja 23 |
5 |
5 |
|
OASMIN |
Ja22 |
Ja23 |
5 |
5 |
|
ADX10U |
- |
Ja |
10 |
25 |
|
ADX25U |
- |
Ja |
25 |
25 |
|
ADX50U |
- |
Ja |
50 |
50 |
|
ADX100U 24 |
- |
Ja |
100 |
50 |
|
Liegenschaftsleiter mit max. Benutzern |
1 bis 14 Automationsstationen |
1 bis 25 Automationsstationen |
1 bis 50 Automationsstationen |
1 bis 100 Automationsstationen |
Automationsstationen der Serie 1 bis 300 |
1 bis 1.000 Automationsstationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADS05U |
ADS |
|||||
|
ADX10U |
Kleiner ADX |
Mittlerer ADX |
Mittlerer/großer ADX |
Großer/sehr großer ADX |
Sehr großer ADX |
|
|
ADX25U |
Kleiner ADX |
Mittlerer ADX |
||||
|
ADX50U |
Mittlerer/großer ADX |
|||||
|
ADX100U |
||||||
|
Genaue Informationen zu den Hardwareanforderungen für ADS-/ADX-Computer finden Sie im Abschnitt zu den technischen Daten in diesem Dokument:
|
||||||