Beschränkungen für Übertragungen zum Gerät (Download) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Hinsichtlich der Beschränkungen für Übertragungen zum Gerät gibt es keinen Unterschied zwischen bestimmten Anlagenreglermodellen (CGM, CGE, CVM, CVE, FAC, FEC, VMA). Allerdings spielen die Firmware und die Kommunikationstypen (BACnet MS/TP, N2, BACnet/IP, BACnet/SC) eine Rolle.

Es gelten folgende Beschränkungen für Übertragungen zum Gerät:

  • Die NxE-Durchleitung wird für Übertragungen zum Gerät (Download) bei Reglern ab Firmware-Version 7.0 nicht unterstützt, wenn eine Automationsstation mit Version 8.1 oder früher verwendet wird. Bei Einsatz einer Automationsstation ab Version 9.0 funktioniert die NxE-Durchleitung aber bei jedem Metasys Anlagenregler.
  • Die NxE-Durchleitung wird nicht für N2-Geräte unterstützt, da im Tool für die Kommunikation mit einem N2-Regler eine SA-Bus-Verbindung erforderlich ist.
  • Der CWCVT MS/TP-Konvertierer, MAP 4.2+ und BACnet-Router funktioniert für jedes Gerät.
  • Übertragungen zum Gerät (Download) per Bluetooth oder ZigBee werden für Geräte mit der Firmware-Version 6.2 oder früher unterstützt. Dagegen werden Bluetooth und ZigBee bei Reglern ab Firmware-Version 7.0 nicht für Übertragungen zum Gerät (Download) unterstützt. CCT ab Version 14.0 funktioniert nicht mit dem Bluetooth-Wandler für die Inbetriebnahme BTCVT.
  • Direkte Ethernetverbindungen funktionieren bei jedem IP-Gerät.
Anmerkung: Alle Übertragungen mit lokalen SNC-Anwendungen erfolgen über die Archivverwaltungsfunktion des SCT, aber nie mit CCT-Übertragungen.

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über alle Beschränkungen für Übertragungen zum Gerät.

Tabelle 1. Übertragungsmethoden je Gerätetyp und Firmware
Reglertyp

Unterstützte CCT-Verbindungsmethode

Anmerkung: Der Bluetooth-Wandler für die Inbetriebnahme BTCVT steht nicht mehr zur Verfügung (wird nicht mehr hergestellt) und wird in Metasys Version 11.0 und höher nicht mehr als Verbindungsmethode unterstützt.
Automationsstation Durchleitung – Automationsstation mit Version 8.1 oder früher Automationsstation Durchleitung – Automationsstation mit Version 9.0 oder höher Cwct MS/TP-Konverter, MAP 4.2+, BACnet-Router 1 Bluetooth (BTCVT ) ZigBee Ethernet-Direktverbindung
BACnet/SC-Regler mit Firmware-Version 10.0 oder höher   X
Anmerkung: Automationsstation muss Version 12.0 oder höher haben.
      X
BACnet/IP-Regler mit Firmware-Version 7.0 oder höher   X X     X
BACnet MS/TP-Regler mit Firmware-Version 6.2 oder früher X X X X X  
BACnet MS/TP-Regler mit Firmware-Version 7.0 oder höher X X      
N2-Regler mit Firmware-Version 6.2 oder niedriger 2   X X    
N2-Regler mit Firmware-Version 8.0 oder höher     X      

Näheres erfahren Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung in der Controller Tool Help (LIT-12011147) .

1 Wenn Sie das CCT zur Verbindung mit dem CWCVT MS/TP-Konverter verwenden, verwenden Sie die Auswahl MAP4.2+, um über WiFi zu verbinden.
2 Der SA-Bus wird angeschlossen.