Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Dieses Attribut verbessert die Sicherheitsschicht zwischen den Liegenschaftsleitern und Geräten eines Metasys Systems. Ist dieses Attribut auf Wahr gesetzt, sind abwärtskompatible Methoden der sicheren Kommunikation zwischen Liegenschaftsleiter und Automationsstationen deaktiviert. Das heißt, ein Liegenschaftsleiter mit Version 10.0 oder höher weist alle Kommunikationsanfragen von Automationsstationen mit einer Version unter 10.0 zurück. Diese Einstellung gilt für die gesamte Liegenschaft; ändern Sie dieses Attribut in Falsch, wenn Automationsstationen an der Liegenschaft mit Versionen vor Metasys Version 10.0 arbeiten.

Wenn Sie dieses Attribut in Wahr ändern, werden Sie in einer Meldung darüber informiert, dass alle Automationsstationen vor Version 10.0 online verbleiben, jedoch von der Liegenschaft getrennt werden, da sie nicht mehr mit dem Liegenschaftsleiter kommunizieren können. Wenn diese Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf OK, um fortzufahren und das Attribut auf Wahr einzustellen. Oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Attribut auf Falsch eingestellt zu lassen.