Sie können eine Automationsstation der Serie NAE, SNE oder SNC als Fremdgeräteintegration für die Verwendung mit Zettler Brandmeldezentralen bereitstellen. Dadurch werden Daten aus der Brandmeldezentrale in Metasys integriert, mit folgenden Vorteilen:
- Metasys kann die Auslösung von Gebäudebedingungen durch ein Brandereignis automatisieren.
- Gebäudebetreiber können nun Daten zu Brandschutzanlagen, Problempunkten sowie Statusinformationen aus der Zettler Brandmeldeanlage zentral in der Metasys Bedienoberfläche sehen.
- Metasys kann als ein sekundäres Meldesystem fungieren, mit dem sich im Brandfall mehr Gebäudenutzer alarmieren lassen.