OPC UA (Unified Architecture) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

OPC UA (Unified Architecture) ist ein Protokoll für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, das häufig im Rahmen der industriellen Automation und der Prozesssteuerung eingesetzt wird. Ab Version 11.0 sind die Automationsstationen mit einem Treiber für die OPC UA-Integration ausgestattet. Dieser neue Treiber ermöglicht Metasys den Datenaustausch mit OPC UA-Geräten und damit Überwachung, Befehlsausgabe, Programmierung, Alarmierung, Trenderfassung und Folgesequenzen. Metasys kann dadurch integrierte Automationslösungen für Gebäude und Marktsegmente wie Rechenzentren, Fertigungsanlagen und andere Anlagen bereitstellen, in denen häufig OPC UA-Geräte eingesetzt werden.