Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

MQTT ist eine Organisation für das Advancement of Structure Information Standards (OAS) Standardkommunikationsprotokoll für das Internet der Dinge (IoT). Entwickelt wurde es für den einfachen Austausch von Nachrichten vom Typ Publish (Veröffentlichen) oder Subscribe (Abonnieren). Dies ist ideal für den Anschluss von Remote-Geräten mit geringer Quellcodegröße und minimaler Netzwerkbandbreite.

Ab Version 12.0 enthalten die Automationsstationen der Serien SNE und SNC einen MQTT-Treiber, der die bidirektionale Kommunikation zwischen Automationsstationen und einem generischen MQTT-Broker unterstützt.