M-Bus - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

M-Bus (Meter Bus) ist eine europäische Norm (EN 13757-3) für Wärme- und Stromzähler. Mit Wärmezählern wird die von einer Wärmeträgerflüssigkeit in einem Wärmtauscherkreislauf aufgenommene und abgegebene Wärme gemessen. Für eine M-Bus-Integration ist ein M-Bus-Pegelwandler erforderlich. Der Pegelwandler verbindet eine Automationsstation mit einem M-Bus-Netzwerk.