LonWorks - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Ein LonWorks kompatibles Netzwerk ist ein lokales Betriebsnetzwerk, das von der Echelon Corporation entwickelt wurde. Es basiert auf einem Neuron-Chip, d. h. einem Mikroprozessor, der drei CPUs auf einem Chip vereint. Das LonWorks kompatible Netzwerk verwendet das Protokoll LonTalk® für die Feldgerätekommunikation. Das Protokoll basiert auf dem Open Systems Interconnect-(OSI-)Referenzmodell und umfasst alle sieben Kommunikationsschichten für die Interoperabilität zwischen Reglern.