Kommunikationsbus BACnet MS/TP - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Beim BACnet MS/TP-Bus handelt es sich um ein lokales oder Remote-Netzwerk, das mithilfe des BACnet MS/TP-Protokolls eine Verbindung zwischen Automationsstationen und Anlagenreglern herstellt. In der Metasys Systemarchitektur existieren zwei Stufen von BACnet MS/TP-Bussen. Der FC-Bus besteht aus BACnet-Reglern und Datenpunkt-Schnittstellen, die von einer Automationsstation überwacht werden. Der SA-Bus besteht aus Datenpunkt-Schnittstellen und Netzwerksensoren, die von einem Anlagenregler überwacht werden. Für die Kommunikation mit Anlagenreglern über einen Remote BACnet-MS/TP-Bus wird ein BACnet/IP-zu-BACnet-MS/TP-Router benötigt, der mit dem IP-Netzwerk des Gebäudes verbunden ist. Details finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).